SolarCar-Team der HS Bochum

Studenten entwickeln und bauen Solarfahrzeug

SolarCar ist ein studentisches Projekt der Hochschule Bochum, welches aus Studenten verschiedener Fachbereiche besteht. Das Team entwickelt und baut alle zwei Jahre ein in Deutschland straßenzugelassenes Solarfahrzeug, um damit an verschiedenen weltweiten Wettbewerben teilzunehmen. Höhepunkt ist die im Zweijahresrhythmus stattfindende "World Solar Challenge".
Das SolarCar-Team aus Bochum ist eines der weltweitführenden in der CruiserClass und konnte bereits diverse Erfolge erzielen:
Bei der World Solar Challenge 2013 belegten sie den 2. Platz, bei der European Solar Challenge 2014 belegten sie den 1. Platz und bei der World Solar Challenge 2015 erzielten sie ebenfalls bemerkenswerte Erfolge. Weiterhin hat das SolarCar-Team 2012 die Welt mit ihrem Solarauto umrundet und steht damit im Guinness-Buch der Rekorde.
World Solar Challenge 2015
Alle zwei Jahre findet die "World Solar Challenge", die Weltmeisterschaft der Solarfahrzeuge, in Australien statt. Teams aus aller Welt messen sich in einem 3000km langen Rennen quer durch Australien. Mit ihrem Sportcoupé ThyssenKrupp SunRiser trat das SolarCar-Team im Oktober 2015 bei der "World Solar Challenge" an - und überzeugte die Jury:
3. Platz in der Gesamtwertung der Cruiser-Klasse
Rang 2 bei den Wertungen zur Praktikabilität und Personenkilometern
1. Wahl der Expertenjury (die Judgement Commendation ging damit zum zweiten Mal nach Bochum).
Wir gratulieren zu diesem Erfolg!
norelem im Projekt:
Für den Bau des ThyssenKrupp SunRiser sponserte norelem dem SolarCar-Team Arretierbolzen zur Befestigung der Batteriekiste.

Laut Regelwerk muss diese Batteriebox aus Sicherheitsgründen schnell und einfach demontierbar sein.

Um dies zu gewährleisten griff das Team auf » Edelstahl Arretierbolzen von norelem zurück.

Die Kiste mit 60 kg Batterien und der dazugehörigen Elektronik befindet sich im Heck des SunRisers.