Erweiterung: Gummi-Metall-Puffer in Edelstahl

zurück
Erweiterung:

Gummi-Metall-Puffer in Edelstahl

Diverse Ausführungen der norelem Gummi-Metall-Puffer sind ab sofort in Edelstahl erhältlich.
Gummi-Metall-Puffer kommen als Konstruktionselemente für elastische Lagerungen von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und Prüfmaschinen zum Einsatz. Des Weiteren dienen sie als Stoßanschlag bei bewegten Massen oder als Maschinenfüße, wenn die Maschine nicht fest mit dem Boden verankert und der Boden empfindlich ist. Gummi-Metall-Puffer eignen sich sowohl für Druck- als auch für Schubbelastungen.
norelem hat nun das bestehende Sortiment an Gummi-Metall-Puffern um Edelstahl-Ausführungen ergänzt. Die Metallteile sind ab sofort nicht nur in verzinktem Stahl, sondern ebenfalls in blankem Edelstahl erhältlich.

»26100 Gummi-Metall-Puffer Typ A

»26102 Gummi-Metall-Puffer Typ B

»26104 Gummi-Metall-Puffer Typ C

»26106 Gummi-Metall-Puffer Typ D