norelem auf der Motek

zurück
norelem auf der Motek
Unternehmen in der Pole Position
Einer der weltweit größten Anbieter flexibler Normteile, Systeme und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau präsentiert sich auf der diesjährigen Fachmesse Motek vom 13. bis 16.9.2010 in Stuttgart mit einem komplett überarbeiteten Standdesign: Neben neuen Produkten und einer neuen Form der Produktpräsentation ist der „Stallardo“ Blickfang auf dem Messestand. In dem Rennwagen sind nicht weniger als 80 norelem-Elemente verbaut, das Fahrzeug steht symbolisch für innovative und effiziente Lösungen, die sich mit norelem-Produkten realisieren lassen. Der neu gestaltete Messestand ist Teil des neuen Kommunikationskonzeptes, das eine noch intensivere Kundenausrichtung zum Ziel hat. Das Markgröninger Unternehmen sieht sich als Innovationspartner und will seine Kunden künftig noch umfassender beraten. Der aktuelle norelem-Katalog mit mehr als 1.400 neuen Produkten ist am Messestand erhältlich, ein neuer Webauftritt wird Ende des Jahres Information, Produktsuche und Bestellung schneller und komfortabler gestalten.
Der Rennwagen Stallardo ist das greif- und fahrbare Ergebnis eines von norelem geförderten studentischen Projektes im Fachbereich Fahrzeugtechnik an der Hochschule Esslingen. Alljährlich messen sich etwa 100 Teams aus 20 Ländern mit ihren selbst entwickelten Rennwagen unter anderem auf dem Hockenheimring. Das Team der Hochschule Esslingen konnte mit dem Stallardo in diesem Jahr einen respektablen 11. Platz belegen.
norelem als Aussteller auf der Motek 2010
Am Anfang stand die Idee, am Ende ein nach allen Regeln der Technik und Sicherheit konzipiertes renntaugliches Fahrzeug. Neben anderen zeichnen rund 80 norelem-Produkte – vom Wellengelenk über Sechskantmuttern, Zylinderschrauben bis zum Magnet-Heber – dafür verantwortlich, dass aus dieser Idee Wirklichkeit wurde. Der Stallardo steht stellvertretend für zahlreiche Kundenprojekte und zeigt, wie mit Hilfe von norelem- Normteilen und Maschinenelementen aus cleveren Ideen effiziente Lösungen und praktikable Anwendungen werden. Gleichzeitig unterstreicht er nachdrücklich das Engagement des Unternehmens im Bereich innovativer Förder- und Forschungsprojekte.
Traditionell genießen professionelle Beratung, hohe Verfügbarkeit, Schnelligkeit, und Verlässlichkeit bei norelem einen hohen Stellenwert. Damit Kunden in Zukunft noch besser erkennen, mit welchen norelem-Produkten sie ihre Ideen am besten realisieren können, will das Unternehmen die Kommunikation mit Technikern, Entwicklern und Ingenieuren vor Ort bereits im Stadium der Projektentwicklung intensivieren und die Beratung professionalisieren. Am Messestand erläutern norelem-Mitarbeiter gerne, welche neuen und bewährten Lösungen das Unternehmen zu bieten hat.

Zeichen: 2.756
Wörter: 350

Kurzprofil
norelem Normelemente KG

Die norelem Normelemente KG mit Sitz in Markgröningen bei Stuttgart ist einer der renommiertesten Anbieter von flexiblen Normteilen, Systemen und Komponenten für den Maschinen- und Anlagenbau sowie Elementen zum Messen und Prüfen. 1958 gegründet, ist norelem mit rund 33.000 standardisierten Norm- und Maschinenelementen heute ein Vollsortimenter in diesem Bereich. norelem Kunden sind weltweit Unternehmen jeglicher Größe in allen Sparten des Maschinen- und Anlagenbaus. Mehr denn je versteht sich norelem als innovativer Partner und Lösungsanbieter, der Techniker, Konstrukteure und Ingenieure vor Ort dabei unterstützt, Ideen und Entwürfe mit Hilfe von norelem Produkten in alltagstaugliche und effiziente Lösungen umzusetzen.

Zeichen: 763

Abdruck honorarfrei, Belegexemplar erbeten