VDI-Racing-Camp OWL 2019 powered by norelem

zurück

VDI-Racing-Camp OWL 2019 powered by norelem

Formula Student Test-Event am Bilster Berg
2019 heißt es: Neuer Name, gleiche Unterstützung.

In diesem Jahr wird norelem als Hauptsponsor statt als Veranstalter aktiv und lädt zusammen mit dem VDI Formula Student Teams aus ganz Deutschland zum 4.VDI-Racing-Camp OWL ein.

Vom 14.06.-16-06. 2019 werden die Formula Student Teams zahlreicher Hochschulen beim Race Camp mit ihren Rennboliden an den Start gehen. Das Trainingswochenende findet auf der Rennstrecke am Bilster Berg in Bad Driburg statt. Bei dem Test-Event haben alle teilnehmenden Teams die Möglichkeit, ihre Prototypen auf Herz und Nieren zu testen.

Das VDI-Racing-Camp OWL powered by norelem dient in erster Linie der Vorbereitung auf die internationalen Leistungswettbewerbe der Formula Student. Im Vorfeld auf die Wettbewerbe können die Teams dort ihre Elektro- und Verbrennermotoren unter Realbedingungen testen.
Als zusätzliches Highlight bietet das Event Workshops zu Leichtbau, Additive Manufacturing, automatisiertes Fahren und Softskill-Themen an.
Folgende Teams nehmen 2019 am VDI-Racing-Camp OWL powered by norelem teil:
Beschleunigung, Handling, Endurance- den Fahrzeugen werden in den verschiedenen dynamischen Disziplinen alles abverlangt. So können Fehler behoben und Feinjustierungen vorgenommen werden, das Team kann zusammen wachsen und die Fahrer Praxiserfahrung sammeln.
Aber nicht nur in den dynamischen Disziplinen wird getestet, auch die Statics können erprobt werden.

Unter www.vdi.de/racingcamp finden Teams und Interessenten stets aktuelle Informationen rund um das Racing Camp.

Auch die Zuschauer kommen bei diesem Event nicht zu kurz. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen, die Rennwagen bei den verschiedenen Renndisziplinen zu bestaunen.