norelem Adventskalender 2018

zurück
  • norelem Adventskalender 2018

norelem Adventskalender 2018

Machen Sie mit bei unserem großen Adventsgewinnspiel
Juhu, bald steht Weihnachten vor der Türe! Um Ihnen die Vorweihnachtszeit zu versüßen hat norelem auch in diesem Jahr wieder einen Adventskalender für Sie vorbereitet. Seien Sie gespannt: Jeden Morgen gibt es was Tolles zu entdecken. Also nicht verpassen!
zum Adventskalender

So machen Sie mit:

Ab dem 1.12. öffnet sich auf unserer Homepage www.norelem.de täglich um 0.00Uhr ein Türchen in unserem Adventskalender. Sie haben dann die Möglichkeit, die tagesaktuelle Gewinnspielfrage bis 23.59 Uhr zu beantworten, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Unter den richtigen Antworten entscheidet das Los. Der Gewinner wird am nächsten Tag per Mail kontaktiert.
Der Adventskalender richtet sich an norelem Kunden und Interessenten und erfordert ein gültiges Kundenkonto. Sollten Sie noch nicht auf www.norelem.de registriert sein, können Sie das mit wenigen Schritten nachholen.
Kundenlogin erstellen
Bitte beachten Sie die Teilnahmebedingungen:
Teilnahmebedingungen

Das gibt es zu gewinnen:

Der Hauptpreis in diesem Jahr ist eine Apple Watch Series 4.
So erfahren Sie von Ihrem Gewinn:
Der glückliche Gewinner/die glückliche Gewinnerin wird bereits am nächsten Tag per E-Mail kontaktiert. Achten Sie deshalb auf die korrekte Schreibweise Ihrer Mailadresse.
Die Gewinner sowie die richtigen Lösungen werden außerdem zeitnah hier veröffentlicht.
bisherige Gewinner